请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:RM46L852 您好!
我想知道我正在尝试在 Hercules Rm46x 上实现 safeti 库。
我是否需要在 sys_main.c 或其他任何位置调用函数?
此外、我还想调用一些错误来检查它是否正确执行。
如何调用错误?
是否有任何函数可调用错误或与其相关的内容? 谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
感谢 QJ 的回复。 我已经在我的项目中安装了 safeTI 库。 例如 、如果我在主代码中调用 sl_Init_ECCFlash (10、FLASHECC_DEFAULT)或 sl_Init_Memory (RAMTYPE_RAM)。 由于 MCU 中没有任何错误、这些测试将始终返回 true。 但是、如果我想通过调用错误来演示、如果发生错误、它将返回 false、我们可以说存在错误且安全测试失败。 SAFETI 库中是否有任何函数或 MCU 中是否有任何其他函数可导致错误?谢谢