This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SW-EK-TM4C1294XL:EK-tm4c1294xl

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/582076/sw-ek-tm4c1294xl-ek-tm4c1294xl

器件型号:SW-EK-TM4C1294XL

您好、先生/女士

我已购买 Tiva C 系列 TM4C1294 Launchpad (评估套件 EK-TM4C1294XL)

我已从 TI 网站下载 CCS6、spma072.zip 和 TivaWare_C_Series-2.1.3.156。

我无法设置静态地址。

我在 lwIPTaskInit()函数中的软件中更改了该函数

if ((g_sParameters.ui8Flags & CONFIG_FLAG_STATICIP)==CONFIG_FLAG_STATICIP)

lwIPInit (g_ui32SysClock、pui8MAC、g_sParameters.ui32StaticIP、g_sParameters.ui32SubnetMask、g_sParameters.ui32GatewayIP、IPADDR_USE_STATIC);

其他

lwIPInit (g_ui32SysClock、pui8MAC、0、0、0、IPADDR_USE_DHCP);

获取 IP 地址时收到 Still Debug 消息。

因此,请给我一些建议 ,说明如何设置静态 IP。

提前感谢您

Sathish Kumar n

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在进行修改之前、您是否能够获得使用 DHCP 的示例?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    早上好、先生、

    是的。 即使在修改之前和之后、工程也可以使用 DHCP 正常运行。

    此致

    Sathish Kumar n