This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:如何在 RM57L843上实现堆栈帧回退跟踪

Guru**** 2555100 points
Other Parts Discussed in Thread: RM57L843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/581895/rm57l843-how-to-achieve-stack-frame-backtracking-on-the-rm57l843

器件型号:RM57L843

如何在 RM57L843上实现堆栈帧回退跟踪,其他 ARM 架构 MCU 具有 FP 堆栈帧指针、我已阅读 cortex-R5数据手册

找不到 有关此内容的寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peng:

    堆栈指针(SP)是几乎所有处理器的硬件功能。  SP 指向队列的当前末尾,该队列保存了当前所有呼叫的返回地址。  进行调用时、返回地址被压入栈;退出被调用函数时、返回地址从栈中弹出。

    帧指针(FP)是一种可选编程功能、某些处理器上的某些编程语言使用该功能。 并非所有处理器都具有用于实现帧指针的硬件资源、并且某些实现不希望额外的维护帧指针开销。 FP 指向栈中的定点、并指向栈中被调用函数的参数和局部变量所在的位置。 我没有使用软件实施 FP 的解决方案。

    此致、

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peng:

    我得到的建议是、我的答案可能不正确或不准确。 我已将您的问题转发至 TI 编译器论坛:

    e2e.ti.com/.../

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    RM57L843是否具有帧点?