This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:TMS570LC4357上的 VxWorks 支持

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137, TMS570LC4357, HALCOGEN, TMS570LS3137-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/581712/tms570lc4357-the-vxworks-support-on-tms570lc4357

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:TMS570LS3137HALCOGENTMS570LS3137-EP

尊敬的专家

以下网站中列出的操作系统是否是我们的唯一选择?

www.ti.com/.../tools-software.page

 我们是否在 Hercules 中提供 VxWorks 和 RTEMS 支持?

如果没有,是否有第三方可以提供服务?

感谢您的评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jefferey、

    本页列出了当前支持的操作系统:www.ti.com/.../tools_software.page

    请参阅有关 VxWorks 和 RTEM 的以下主题:
    e2e.ti.com/.../241104

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当您要求 RTEMS 支持时、旧版本的 TMS570LS3137/TMS570LS31 HDK 完全受 RTEMS 4.11版本和主线 GIT 代码库的支持。

    BSP 目录

    git.rtems.org/.../tms570

    BSP 自述文件

    git.rtems.org/.../README

    当 RTEMS 应用程序映像从闪存地址0开始并运行所需的外设设置和自检或芯片初始化时、可使用包含的硬件初始化 TMS570_USE_HWINIT_START=1将其配置为独立映像(tms570ls3137_HDK)。 作为其他项目( rtime.felk.cvut.cz/.../ )的一部分,我们通过以太网加载程序实施了汽车 XCP 协议。

    有兴趣增强 RTEMS TMS570 BSP 以支持 TMS570LC4357、但它在我的发烧友愿望/工作列表中的优先级较低。 至于我的大学部门,如果没有资金或合同,我们的主管允许我或他人花时间从事这一项目的机会就更少了。

    可能是某些 GSOC 或其他项目/公司可以提供帮助。 BSP 代码应该针对扩展做好充分准备、引脚多路复用器支持被执行为与 TMS570LC4357兼容并且我也生成了所需的定义文件。 我尚未将其提交给 RTEMS 主线、因为更多的 TMS570LC4357部件缺失、没有这些部件和测试选项(或公司对此项工作的承诺)、这只会降低 RTEMS 的一致性。

    通过外部加载程序准备 RTEMS TMS570LC4357支持、硬件设置应该更加简单。

    一些问题是生成符合 RTEMS 样式的寄存器定义头文件。 我们有相应的工具、但到目前为止、我们一直在使用乏味的工作来解析 PDF 格式的手册、因为 TI 尚未将 HalCoGen 或调试器中的 TI XML 寄存器定义文件的直接使用声明为 GPL 兼容选项。

    如果您有兴趣、请直接或通过 RTEMS 项目邮寄列表与我联系。

    祝你一切顺利、

    Pavilpisa

    PS:我认为 TMS570LC4357和 TMS570LS3137-EP 完全符合 RTEMS 及其目标领域、我感到惊讶的是、即使是在过去被告知时、TI 也不关心这一点。 我对航天(RTEMS 是欧空局和美国航天局的几个目标操作系统之一)和航空航天工业提出了更多的问题、但当芯片制造商不感兴趣时、不能为这些项目提供由发烧友免费时间提供支持。