This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:使用 TM4C1294XL 的功耗

Guru**** 2318830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/582351/tm4c1294ncpdt-power-consumption-using-tm4c1294xl

器件型号:TM4C1294NCPDT

如何使用 TM4C129XL 电路板实现功耗。 我通过12位 ADC 获得了电压、可以使用电位器改变输入、但不知道如何计算功率输出。 我需要电流、但不确定如何获得该电流。 任何建议都很有帮助,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要测量其他器件的功耗、您需要使用分流器将电流转换为可测量的电压。 根据所需的电流幅度、电压偏移和精度、您可能能够使用低电阻精密电阻器并测量两侧的电压、因此您可能需要在设计中添加电流分流监控器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、您好!

    你比我更好地理解和回应海报-好的。  (我认为海报(可能)一直在质疑 MCU 绘制的电源-这在这里更常见。)

    也许最好提醒海报、(任何) MCU 不应用作"负载的野兽"、并且不能从单个 GPIO 提供超过~60mW 的功率。   正确使用 MCU 之后、需要使用另一个(外部)电源-满足"负载"要求- MCU "读取"负载下(外部)电源的电压和电流输送-正如您所概述的...

    如果负载在本质上是感性的-必须尽力防止"反冲"电压反馈到 MCU -导致损坏...