This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:GPIO 的引导配置

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/582375/tm4c129encpdt-boot-configuration-from-gpio

器件型号:TM4C129ENCPDT
Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XL

大家好

我想配置 GPIO 引脚、当它在加电期间处于高电平时、CPU 开始从 UART0加载 SW。

之后、我想取消从 该 GPIO 加载软件的选项 、并将 GPIO 返回到正常工作模式。

请指定要执行的序列、包括要修改的寄存器名称和位。

Avi Ben-Maor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有 EK-TM4C1294XL 等开发板? 您是否已下载 Code Composer Studio TivaWare 库? 然后、请参阅文档:C:\ti\TivaWare_C_Series-2.1.4.178\docs\SW-TM4C-DRL-UG-2.1.4.178.pdf、了解驱动程序函数的说明。     此目录"C:\ti\TivaWare_C_Series-2.1.4.178\examples\boards\ek-tm4c1294xl"中有许多示例、可帮助您了解如何检查 GPIO 引脚和配置 UART。 然后、还可以查看本 文档 、了解有关 ROM 中的 UART 引导加载程序以及如何从应用程序调用它的信息。