This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:休眠模式下的电流消耗

Guru**** 1839620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/582040/tm4c1294ncpdt-current-consumption-in-the-hibernate-mode

器件型号:TM4C1294NCPDT

您好,

我使用 EK-TM4C129X Launchpad 满足我们的要求之一。

我的问题是,当控制器进入休眠模式时,实际观察到的电流消耗是多少?

当我对其进行测试时,数字最高可达300uA,与数据表中提到的启用 RTC 的休眠模式的数字不匹配。

我使用了 SDK 中的示例休眠代码。 我是否需要对该代码进行任何更改、或者该代码可以正常工作、以便使控制器进入休眠模式。?

谢谢、

Chandan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您在何处测量 EK-TM4C129X Launchpad 上的 VBAT 电流? 如果在 JP2上、您的测量包括 IDD 和 IDDA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    是的,我在 JP2上测量了它。如何使 IDDA 电流为零?

    我只能看到移除 R3电阻器的选项、以便可以将 RESET 置为 U20。

    如果有其他选项、请告诉我


    谢谢、
    Chandan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否已禁用 ADC -将这些 MCU 引脚置于其最高阻抗模式(即未设置为 ADC)-并(然后)进行电流测量?

    此外-在休眠状态期间禁用所有 MCU 外设(不需要)是否有用?  (请注意、Fire/I 不使用4C129并且不了解 SDK 代码-因此提供的建议属于"一般"性质-并且成功使用了其他(通常更快) ARM MCU ...)