Other Parts Discussed in Thread: RM46L852
主题中讨论的其他器件:RM46L852
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
在我们的 Hercules RM46x 开发套件上、我们希望将一些存储器部分映射到外部存储器。 但是、使用链接器命令文件执行此操作会导致以下 GEL 错误:
CortexR4:GEL 输出: 闪存的存储器映射设置@地址0x0CortexR4:GEL 输出: 由于系统复位、闪存的存储器映射设置@地址0x0
CortexR4:文件加载器:验证失败:地址0x80000020处的值不匹配请验证目标存储器和存储器映射。
CortexR4:GEL:文件:/local_ssd2/tmp/WIP /LaunchProj0_RM46/Release/LaunchProj0_RM46.out:发生数据验证错误、文件加载失败。
CortexR4:GEL 输出: 由于系统复位、闪存@地址0x0的存储器映射设置
在 CCS 中、通过"Texas Instruments XDS100v2 USB Debug Probe"连接到"RM46L852"。
GEL 文件是 emulation/gel/rm46l852.gel
段定义如下:
存储器
{
引导程序(X) :origin=0x00000000 length=0x00000020
FLASH0 (RX):origin=0x00000040 length=0x0017FFC0
FLASH1 (RX):origin=0x00180000 length=0x00180000
堆栈 (RW):origin=0x08000000 length=0x00004500
RAM (RW):origin=0x08004500 length=0x0002BB00
RAM_EXT (RW):origin=0x8000000 length=0x00800000
}
部分
{
.intvecs:{}>向量
.text :{}> RAM_EXT
.const :{}> RAM_EXT
.cinit :{}> RAM_EXT
.pinit :{}> RAM_EXT
.bss :{}> RAM_EXT
.data :{}> RAM_EXT
.sysmem :{}> RAM_EXT
.stack :{}> RAM_EXT
.arm.extab:{}> RAM_EXT
.arM.exidx:{}> RAM_EXT
}
链接器选项包括:
-mv7R4 --code_state=32 --float_support=fpsalib -me -o3 --symdebug:none --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --hw_ram_type=int --wchar_t=32 --abi=es="-mag_warne-m="-linux/linux/infother"-status/linux-track_remote_remote_remote_remote_remote_remote_remote_remote_remote_remote_remote_remote_remote_remote_remote_remote_remote_remote_remote_remote_remote_remote_remote_remote_remote_remote_remote_remote_remote_remote_remote_remote_remote_remote_remote_remote_remote_remote_remote_remote_remote_remote_remote_remote_remote_remote_remote_remote_remote_remote_rem /source/main.obj
我想我缺少一些东西、但我看不到什么-任何帮助都是非常感激的。