This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129EKCPDT:静态保护

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C129EKCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/581881/tm4c129ekcpdt-static-protection

器件型号:TM4C129EKCPDT

您好!

我们最近将产品设计从 Stalles MCU (LM3S9B90)切换到 Tiva MCU (TM4C129EKCPDT)。  Tiva MCU 看起来更容易受到静态损坏。 我们不使用多层 PCB 设计来节省成本、我们知道这会降低 MCU 的静态保护。

在类似的静态条件下,Stalles 板通常会经历复位,但 Tiva 板可能会损坏 MCU。  

静态条件通过以下步骤进行:1. 用办公椅摩擦身体;2.立即触摸电路板的边缘。 电路板的边缘是标准的静态防护设计(一条开环线迹、其中1M 电阻连接到电路接地)。

我是否可以参考任何信息来改善静态保护?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    系统设计指南中提供了一些有关 ESD 保护的好建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob 感谢您发表这份出色的设计人员指南、并感谢您今天在 EtherNet/USB 端口附近的定制 PCB 接地层上进行了一些更改。 我要说,这肯定是本论坛中永久的讨论地位。