This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:以太网错误注入

Guru**** 2588575 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/582004/tms570ls3137-ethernet-error-injection

器件型号:TMS570LS3137

你好。

我使用 TMS570LS3137并阅读安全手册(SPNU511D)。

我想对以下安全机制进行重新化故障注入测试。

- ETH10:消息中的 CRC

- ETH11:以太网对齐错误检测

- ETH12:以太网物理层故障

我认为我不能只使用微型计算机来实现、还需要其他一些故障注入工具。

它是否认识到正确?

如果只能通过微型计算机实现故障注入测试、请告诉我实施方法。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    地狱般的酒店

    ETH10:您可以从数据包数据中读回4个 CRC 字节
    ETH11:如果接收到的以太网消息帧包含不平衡的字节计数(不是8的倍数)、以太网硬件将标记对齐错误。
    ETH12:如果 EMAC 模块未能读回尝试写入物理层(PHY)的值、硬件将指示物理层故障。

    我们没有针对 ETH10/11/12的错误注入功能。 安全手册不要求对这三项进行自检。 对于 ETH11、您可以使用环回进行自检。

    此致、