This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMS570LS0432:TMS570LS0432的 SPI 驱动程序开发

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0432, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/582039/linux-tms570ls0432-spi-driver-development-for-tms570ls0432

器件型号:TMS570LS0432
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

工具/软件:Linux

大家好、

       我们需要为 TMS570LS0432控制器开发 SPI 驱动程序、因为我们正在使用 Linux 机器。 我听说 TI 提供了用于 SPI 和 CAN 的驱动程序包。

有人能不能建议连接、我可以从这里从 TMS570LS0432控制器获取 SPI 驱动程序包。

此致

Sandeep Nagarajan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sandeep、您好!

    我们有一个代码生成工具:HALCoGen。 它可以生成外设初始化和驱动程序代码、这些代码可以导入到 CCS、IAR 工作平台或 Kei uVision 中。 在 HALCoGen 中、我们还提供了一些使用 init 和驱动程序的示例代码。

    www.ti.com/.../halcogen

    此致、