This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:当 CEnCFG ASIZE = 1并请求一个32位字时、EMIF 总线事务

Guru**** 1838510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/581934/tms570lc4357-emif-bus-transaction-when-cencfg-asize-1-and-requesting-a-32-bit-word

器件型号:TMS570LC4357

在"SPNU563-2014年5月"部分21.6.3,表21-15中提供了以下示例。 "当 ASIZE = 0时、对32位字的请求将需要四个外部访问"。

1) 1)这四个独立的总线事务处理在每个事务之间 EMIF_NCS[n]变为高电平吗?

2) 2)当 ASIZE = 1时、32位字的请求是否需要两个外部访问?

3) 3)是否有显示此行为的时序图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kendal、

    4字节的异步请求将需要使用8位数据总线的四个访问周期和使用16位数据总线的两个访问周期。 由于读取(或写入)操作直接由另一个读取(或写入)操作执行、因此不会插入循环(TA)周期(CS 不会变为高电平)。 请查看数据表第110-111页的图表。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "SPNS195C -2014年2月- 2016年6月修订版"页面110-111上的图显示了一个数据传输、而 EMIF_NCS[n]为低电平。 在数据表或参考手册中、它在哪里解释或显示 EMIF_NCS[n]在 16位数据总线上的4字节请求(ASIZE = 1)和/或 在8位数据总线上的 EMIF_NCS[n]保持低电平(ASIZE = 0)?