This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM44L520:将 eCAP 用作抗尖峰脉冲器:可以完成吗?

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/581927/rm44l520-using-ecap-as-a-deglitcher-can-it-be-done

器件型号:RM44L520

我认为可以将 eCAP 通道设置为可配置的脉冲去毛刺脉冲、但我想确认我的想法。

  • 为了便于讨论、要抗尖峰脉冲的脉冲通常较低。
  • 当检测到上升沿时、TSCR 将加载一个等于(0xFFFFFFF -抗尖峰脉冲时间)的值、并且计数器溢出中断将被启用。
    • 如果计数器溢出、输入脉冲时间大于抗尖峰脉冲时间、则会进行进一步处理。
    • 如果看到下降沿、计数器溢出中断将被禁用、硬件将再次等待上升沿。

如果编程正确、这是否有任何原因?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    这个想法很有意义。 如何区分和处理两种下降沿:
    1、脉冲的下降沿大于 TSCR 中的抗尖峰脉冲时间
    2.毛刺脉冲的下降沿
    溢出 ISR 的处理时间是多少? 我假设您使用 eCAP1捕获上升沿、使用 ecap2捕获下降沿。 是否启用了 ECAP2的中断?

    此致、
    问
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    QJ、

    感谢您的回答。

    我正在寻找一个至少大于10微秒的导通时间。 这将是一个长毛刺脉冲-让我们将其称为脉冲。

    如果在计数器溢出之前没有发生脉冲的下降沿、则固件将纠正脉冲的原因。

    如果脉冲的下降沿确实发生在计数器溢出之前、则可以安全地忽略该脉冲、并且溢出中断将被禁用。

    我需要使用单个引脚/ECAP 实现这一切。 从我可以看出、这应该是可行的、但我发布这篇文章的原因是证实了我的直觉。

    此致、

    Rick Derman