我有一个板、其中4个小型直流电机连接到 H 桥、1个小型伺服电机连接。 我运行了一个脚本几个小时来对电路板进行应力测试。 我听说我的 PC 抱怨 USB 掉线、因此我检查了它、CPU 的触摸温度很高。 关闭设备并稍后返回后、CPU 会在通电后快速加热。
该电路板在空闲期间的电流比之前高7至10mA、但所有功能似乎都正常工作-在高温下更有效。 我认为这表示芯片本身受到晶体管级损坏、但我不知道需要在哪里添加保护或对电路板进行返工。
此外、我想知道这是否可能是由于我忽略了在 GPIO 引脚和 H 桥组件之间添加电阻器。 但是、我的理解是、GPIO 外设引脚中有电流限制组件、这将使这一问题成为不存在的问题。
请提供建议帮助-此板是一个机器人平台、用于帮助有兴趣编写软件和开发硬件的儿童。