This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/EK-TM4C123GXL:PF0不用作 PWM 输出

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/580221/ccs-ek-tm4c123gxl-pf0-not-working-as-pwm-output

器件型号:EK-TM4C123GXL

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我已经测试了 Tiva C 系列 tm4c123g 上所有 PWM 使能引脚的功能、并在16个额定 PWM 引脚中有15个正常工作。 我似乎无法使 PF0与 PWM 输出一同工作。 我的所有其他 PWM 引脚同时输出效果非常好、但 PF0无法正常工作。

我使用了 PWM 信号表作为附加的基准。

如果您有任何想法或建议、请告诉我。

谢谢、

谢尔登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您需要我使用的代码、我也会上传。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PF0作为 NMI 引脚启动。 要将其用于其他配置、您需要 先将其解锁并根据需要重新配置。

    搜索论坛、许多用户都遇到了此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Petrei! 我将在其他论坛上搜索该问题。 祝您度过美好的一天!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Petrei、感谢您提供提示。

    Sheldon、也请在 e2e.ti.com/.../374640帖子中找到问题1 、其中列出了在使用替代功能之前必须首先解锁哪些引脚。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Charles 提供的额外信息!