This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/EK-TM4C1294XL:请求:请列出代码示例

Guru**** 2318830 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/581650/ccs-ek-tm4c1294xl-request-please-make-a-list-for-code-examples

器件型号:EK-TM4C1294XL

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我在板上查找 GPIO、I2C 和以太网的代码示例。

不幸的是、网站中有很多信息、查找正确的信息非常困难、有时我遇到死链接。

因此、请至少列出示例代码。

我建议现场经理制作一个结构树的代码示例。

同样、我查找 GPIO、I2C 和以太网代码示例、请告诉我它在 CCS 软件和本站点中的位置。

最好的爬梯

S.Takano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、我们来看看 TivaWare 随附的示例。 安装 TivaWare 后、您可以找到专为您的特定开发板设计的示例。 对于 EK-TM4C129XL、当前版本的 TivaWare 具有以下示例工程:

    默认目录 C:\ti\TivaWare_C_Series-2.1.4.178\examples\boards\ek-tm4c1294xl

         位带
         Blinky
         BOOT_DE演 示1
         BOOT_Demo2
         BOOT_DEMO_EMAC_FLASH
         BOOT_EMAC_FLASH
         BOOT_SERIAL
         Enet_IO
         Enet_lwip
         Enet_UIP
         Enet_weather
         GPIO_JTAG
         你好
         休眠
         中断
         MPU_FAULT
         项目0
         QS_IoT
         睡眠模式
         计时器
         UART_echo
         UDMA_DEMO
         USB_DEV_BULK
         USB_DEV_cserial
         USB_DEV_keyboard
         USB_host_keyboard
         USB_host_mouse
         USB_host_msc
         USB_stick_demo
         USB_stick_update
         看门狗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    @ Bob、

    这是一个很好的开始-但是、如果认真阅读"外设驱动程序/库用户指南"、也没有什么意义-   (解释并详细说明了许多 Stellaris / Tiva 函数的使用!)

    搜索、查找和查看最新的 MCU 勘误表也是明智之举-以便用户避免以(某种程度上)意外方式运行的特性/功能/引脚。  发现此类限制应尽早发现-绝不晚!