This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0714:在 TI TMS570LS0714PGE 上看到闪存问题

Guru**** 2318830 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/581754/tms570ls0714-issue-seen-on-flashing-on-ti-tms570ls0714pge

器件型号:TMS570LS0714
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

 我们在少数电路板上看到在 TI TMS570LS0714PGE 控制器上闪烁时出现错误(随附屏幕截图)。

当我们在 IAR IDE 中单击 Download and debug 选项时、进度条会显示下载成功、但随后我们会收到随附的错误消息。

之后、我们无法在控制器上运行任何代码、但当我们完全擦除闪存存储器并通过 Uniflash 工具加载时、代码就会起作用。

 

是否是报告的问题? 您是否有任何解决方案或步骤可用于避免此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Praveen、您好!

    闪存/器件没有任何问题、因为您可以使用 TI 的 Uniflash 擦除/编程闪存。 您需要检查 IAR IDE 是否支持 LS0714器件。

    此致、