This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 紧急!!RM57L843:RM57L843上的网络风暴测试问题

Guru**** 2589025 points
Other Parts Discussed in Thread: RM57L843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/581085/urgent-rm57l843-a-network-storm-test-problem-on-the-rm57l843

器件型号:RM57L843

我的一位客户在 RM57L843上遇到问题、他们最近进行了网络风暴测试、发现在向网卡注入10Mb/s 单播流量后、硬件不会响应接收中断(ISR 函数中的变量 countEMACCore0RxIsr 不会增加)。


移除单播流量后、MCU 无法恢复。同时、网络 Ping 不可访问性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peng:

    请检查 HDK 上的开关是否设置正确。 S2的通道4应"打开"以启用以太网。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ、

    他们不使用 HDK、 设计了 PCB 本身、 并且启用了以太网。当他们对 以太网执行长时间 Ping 操作时、问题将再次出现(第一次正常工作、长时间后、问题将出现)。

    您能不能就此问题提出一些建议。