This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:example_SafetyLib.c 的构建错误

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDX570LC43HDK, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/581367/tms570lc4357-build-error-of-example_safetylib-c

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:TMDX570LC43HDKHALCOGEN

大家好、TI 专家、

 

我们对 TMDX570LC43HDK 的 HALCoGen 示例代码有疑问。

  - HALCoGen:04.06.01

  - SafeTI 诊断库版本:2.3.1

  - CCS:版本6.1.3.00033

  - sample_code:\Hercules \HALCoGen\v04.06.01\examples\TMS570LC43x\example_SafetyLib.c

 

我们发现 CCS 编译错误、如下所示。

 "./example_SafetyLib.c"、第773行:错误#20:标识符"CPU1_RESET"未定义"

 

如果您告诉我们如何解决此问题、我们将不胜感激。

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matusan、

    LC43x 具有双核锁步 CPU。 CPU0是主 CPU、CPU1是校验器 CPU。 校验器 CPU 没有单独的复位。 请评论此陈述。
    //CPU1_RESET

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速回复。
    此信息非常有用!

    此致