This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS0332:TMS570LS2332 FEE 函数

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/581342/ccs-tms570ls0332-tms570ls2332-fee-function

器件型号:TMS570LS0332
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

  我使用 example_ti_fee_Write_Read.c 进行 FEE 函数调试

  CCS 版本为:5.5.0

   按如下方式报告错误,您能为我提供帮助吗? 谢谢!

code/source/sys_link.cmd"-l"libc.a"
错误#16004-D:文件"C:/Project_MSP432/Temp-Trans/HAL 代码/SOURCE /F021_API_CortexR4_be.lib "的 Tag_PCS_config 属性值为"1"、不同于先前看到的属性("0");合并不兼容的文件

错误#16004-D:文件"C:/Project_MSP432/Temp-Trans/HAL 代码/SOURCE /F021_API_CortexR4_be.lib "的 Tag_PCS_config 属性值为"1"、不同于先前看到的属性("0");合并不兼容的文件
错误#16004-D:文件"C:/Project_MSP432/Temp-Trans/HAL 代码/SOURCE /F021_API_CortexR4_be.lib "的 Tag_PCS_config 属性值为"1"、不同于先前看到的属性("0");合并不兼容的文件
错误#16004-D:文件"C:/Project_MSP432/Temp-Trans/HAL 代码/SOURCE /F021_API_CortexR4_be.lib "的 Tag_PCS_config 属性值为"1"、不同于先前看到的属性("0");合并不兼容的文件
错误#16004-D:文件"C:/Project_MSP432/Temp-Trans/HAL 代码/SOURCE /F021_API_CortexR4_be.lib "的 Tag_PCS_config 属性值为"1"、不同于先前看到的属性("0");合并不兼容的文件
错误#16004-D:文件"C:/Project_MSP432/Temp-Trans/HAL 代码/SOURCE /F021_API_CortexR4_be.lib "的 Tag_PCS_config 属性值为"1"、不同于先前看到的属性("0");合并不兼容的文件
错误#16004-D:文件"C:/Project_MSP432/Temp-Trans/HAL 代码/SOURCE /F021_API_CortexR4_be.lib "的 Tag_PCS_config 属性值为"1"、不同于先前看到的属性("0");合并不兼容的文件
错误#16004-D:文件"C:/Project_MSP432/Temp-Trans/HAL 代码/SOURCE /F021_API_CortexR4_be.lib "的 Tag_PCS_config 属性值为"1"、不同于先前看到的属性("0");合并不兼容的文件
错误#16004-D:文件"C:/Project_MSP432/Temp-Trans/HAL 代码/SOURCE /F021_API_CortexR4_be.lib "的 Tag_PCS_config 属性值为"1"、不同于先前看到的属性("0");合并不兼容的文件
错误#16004-D:文件"C:/Project_MSP432/Temp-Trans/HAL 代码/SOURCE /F021_API_CortexR4_be.lib "的 Tag_PCS_config 属性值为"1"、不同于先前看到的属性("0");合并不兼容的文件
错误#16004-D:文件"C:/Project_MSP432/Temp-Trans/HAL 代码/SOURCE /F021_API_CortexR4_be.lib "的 Tag_PCS_config 属性值为"1"、不同于先前看到的属性("0");合并不兼容的文件
错误#16004-D:文件"C:/Project_MSP432/Temp-Trans/HAL 代码/SOURCE /F021_API_CortexR4_be.lib "的 Tag_PCS_config 属性值为"1"、不同于先前看到的属性("0");合并不兼容的文件

>>编译失败
错误#16004-D:文件"C:/Project_MSP432/Temp-Trans/HAL 代码/SOURCE /F021_API_CortexR4_be.lib "的 Tag_PCS_config 属性值为"1"、不同于先前看到的属性("0");合并不兼容的文件
错误#16004-D:文件"C:/Project_MSP432/Temp-Trans/HAL 代码/SOURCE /F021_API_CortexR4_be.lib "的 Tag_PCS_config 属性值为"1"、不同于先前看到的属性("0");合并不兼容的文件
错误#16004-D:文件"C:/Project_MSP432/Temp-Trans/HAL 代码/SOURCE /F021_API_CortexR4_be.lib "的 Tag_PCS_config 属性值为"1"、不同于先前看到的属性("0");合并不兼容的文件
错误#16004-D:文件"C:/Project_MSP432/Temp-Trans/HAL 代码/SOURCE /F021_API_CortexR4_be.lib "的 Tag_PCS_config 属性值为"1"、不同于先前看到的属性("0");合并不兼容的文件
错误#10010:链接期间遇到错误;未生成"Temp-Trans.out"
gmake:***[Temp-Trans.Out]错误1.
gmake:目标`全部'不会由于错误而重制。

****构建完成****

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Feng、

    我不知道您是如何从 HAlCoGen 生成项目的。 如果您按照 HAlCoGen FEE 示例中的步骤操作、则应编译 CCS 工程并进行链接、不会出现错误。

    随附项目 I、用于在 LS0332上收费。 该 zip 还包含 HalCoGen 项目。 BTW、请将您的 CCS 更新为最新版本。

    e2e.ti.com/.../3426.TMS570LS0332_5F00_FEE.zip

    此致、