This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/EK-TM4C123GXL:任何与 TM4C Tiva 系列 uC 相连的 LCD 接口示例

Guru**** 2320200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/581119/starterware-ek-tm4c123gxl-any-example-for-lcd-interface-with-tm4c-tiva-series-uc

器件型号:EK-TM4C123GXL

工具/软件:Starterware

尊敬的所有人:

我有以下板,想要连接16x2并行 LCD,那么您可以提供相同的示例或参考代码吗?

我将 LCD 显示如下。

感谢您的支持。

此致、

Titus S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有任何使用该特定 LCD 显示屏的示例。 并行输入/输出端口看起来很容易通过 GPIO 实现。 在设计该接口时、请确保使用可耐受5V 电压的 GPIO 引脚(避免使用 PD4、PD5、PB0和 PB1)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob、
    感谢您的快速回复和指导。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Titus、
    您必须使用 GPIO 来控制它。 除了控制引脚之外、您还可以使用4个引脚或8个引脚连接数据线路。
    确保使用~3V3为 LCD 供电、否则将无法识别逻辑高电平(理论上需要0.7 * VDD 读为高电平)。
    您可能会寻找 Hitachi HD44780U 代码示例、并轻松重写您为 Tiva 找到的内容。 您发送到显示屏的每个字节都可以是命令或要显示的实际字符、这是代码上需要注意的另一件事。 控制时序有点无聊、但只要正确地完成一次、就能很好地满足所有这些常见 LCD 显示屏的需求。
    布鲁诺