This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:调试模式下的 Tiva EEPROM 视图

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/581115/ek-tm4c1294xl-tiva-eeprom-view-in-debug-mode

器件型号:EK-TM4C1294XL

大家好

在尝试片上 EEPROM 时、写入和回读 RAM 变量时似乎可以正常工作、只是想知道在调试模式下是否有一种查看整个 EEPROM 存储器的方法? 我们在存储器浏览器中执行的操作?

感谢您的任何回答!

Ping

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无法在内存浏览器中直接查看 EEPROM:
    "EEPROM 不是 CPU 的可直接寻址存储器。 CPU 必须通过 EEPROM 控制器才能访问 EEPROM 的任何特定字。"
    您需要将 EEPROM 中的内容读取到 RAM 变量中并查看其值。
    此致
    布鲁诺
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Bruno!
    这很清楚。
    Ping