This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123BE6PM:关于修订版本从6更改为7。

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/581019/tm4c123be6pm-about-revision-change-from-6-to-7

器件型号:TM4C123BE6PM
主题中讨论的其他器件:TM4C123

大家好

我对 TM4C123的 Revision7有疑问。

我的客户使用版本6器件。
他们希望从 Revision6变为 Revision7。

我知道他们应该更改勘误表 MEM#10和 MEM#11以进行修订。

这种理解是正确的?

此致
高贵须

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在该器件的修订版6中、适用以下勘误表:

    芯片的修订版本7解决了这些问题、但存在一些限制。 这三个勘误表中对这些限制进行了说明:

    与勘误表 MEM#03和 MEM#04的变通办法相比、勘误表 MEM#07、MEM#10和 MEM#11的变通办法通常更实用。