This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM46 Hercules 演示 CAN 读取器

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/580415/rm46-hercules-demo-can-reader

我正在尝试确认 RM46 HDK 上的 RM46 Hercules 演示能够让我查看 CAN 流量。  我遇到问题、注意到这个简短的<3>显示了显示字段。  这是什么意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Neil、

    我不熟悉您显示的工具、因此我无法100%显示、但我猜这是尝试显示数据、但数据不会被识别为 ASCII 数据? 或者、这可能是因为 RM 器件是小端字节序、该工具希望数据是大端字节序?

    如果您可以提供有关工具来源的更多信息、我可以详细了解该工具的预期内容、或许可以提供更多信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它来自 RM64 HDK 演示工具上提供的 RM46 CAN 读取器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Niel、

    我已经使用安全 MCU 演示应用程序一段时间了、因此我忘记了我们包含的 CAN 显示窗口。 您将什么连接到 HDK 上的 CAN 输入? 根据 CAN 2.0B 标准、您是否在 CAN 总线上包含了正确的终端器? 您是否确认应用程序中的其他演示正常工作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、其他演示功能按预期运行。

    我一直在努力验证我的测试夹具的 CAN 2.0B 运行情况。 我最感兴趣的是了解在完成配置时短暂显示的文本。 该文本为"<3>"。

    我正在将 CAN 网络连接到 DCAN1。 请告诉我是否需要执行任何其他操作(跳线、DCAN2接线、DIP 设置)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它现在可以进行通信。 奇怪的是、我看到一种没有显示消息的情况、但在单击 CAN 演示对话框后显示了消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Neil、

    我很高兴它能为你工作。 我知道安全 MCU 演示有时会有一些错误、因为它相对较旧、并且不是以最优方式完成的。 开始时的垃圾字符可能是由于一些启动干扰或来自 Windows 的一些问题导致数据流缓冲区中的多余数据。 如果您有任何其他问题、请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当报告流量时和未报告流量时、将显示"<3>"、因此它不能是与 CAN 读取器成功或失败连接的信息。

    我确实看到、如果我向上滚动列表、我将会更早地看到流量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neil、

    这可能来自未初始化的缓冲区或某种性质的缓冲区。 我会将此报告为我们的错误跟踪系统中的错误。