This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:ADC 差分模式

Guru**** 2322270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/580592/tm4c123gh6pm-adc-differential-mode

器件型号:TM4C123GH6PM

ADC 差分模式是如何工作的? 我有一个输出范围为0V 至5V 的电流传感器、它还输出基准信号~2.5V。 我可以在差分模式下测量该传感器的整个范围、还是模拟输入必须小于3.3V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    两个模拟输入都必须在 GNDA 到 VDDA (0V 到3.3V)的范围内。 差分模式不允许您测量大于 VDDA 的信号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!