This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS0432:Hercules Launchpad 的新功能

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/580434/ccs-tms570ls0432-new-to-the-hercules-launchpad

器件型号:TMS570LS0432
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具/软件:Code Composer Studio

我不熟悉 Hecules LaunchPad。 我在 C2000系列上花了很多时间、喜欢演示的实际编译和工作项目的方式。 Hercules Demos 似乎只是一些比较古咒的注释之间的一些代码片段、有人能不能让我指向一些实际的 Hercules 项目的链接? 闪烁 LED 项目将是一个良好的开端。 显然、这些项目存在、我不知道它们不是使用 CCS 下载的。 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nolan、

    您指的是哪种"片段"? HalCoGen 示例目录中的示例? 如果是这样、注释给出了如何在 HalCoGen 中构建项目的方向、然后该项目可被移植到 CCS 中并被编译/运行。 当然、我们不提供"完整"项目、您只需将其放入 CCS、编译并运行即可。 这是因为我们的目的是教您如何使用 Halcogen 来生成驱动程序并进行配置以实现最终目标功能。 我不认为 C2K 具有这样的工具、因此它们的方法是不同的。

    此外、还有几个指导视频、介绍了项目的生成和执行。 培训视频位于此处: training.ti.com/.../embedded-processors-microcontrollers-mcu

    当我查看 Launchpad Wiki 页面时、我确实看到了一些需要恢复的损坏链接。 我会将此信息传达给我们的 Web 支持团队。 其中缺少安全 MCU 演示下载链接、指向 Project_0的链接似乎会转到 Launchpad 产品页面而不是项目0。

    对于 blinky 项目,在 TMS570LS04x_03x_02x 下的 Halcogen 帮助-->示例目录中包含了一个示例。 按照注释中的分步说明、您将能够创建演示代码、然后在 CCS 中创建项目以对其进行编程和运行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Chuck。 是的、我喜欢我们在 C2k 中的方式、更喜欢愚蠢地使用这种 HalCoGen 东西、但当你在罗马时... 感谢您提供有关演示的提示