This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:RTC 和 EEPROM 程序

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/580449/compiler-rtc-and-eeprom-program

Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XL

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!  

我不熟悉 Tiva C 的使用。我想创建一个项目、在该项目中、我可以在 按下按钮时随时读取日期和时间、并能够保存到 EEPROM 中。

如果你能帮我、我将不胜感激

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    TivaWare 包随附了使用 RTC 的示例。 您可以查看下面的休眠示例 /examples/boards/ek-tm4c1294xl 作为您的项目的参考。