This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:更改 EK_TM4C123GXL.c 中的 PWM 引脚?

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/580818/tm4c123gh6pm-change-pwm-pins-in-ek_tm4c123gxl-c

器件型号:TM4C123GH6PM

一个简单的问题:更改 EK_TM4C123GXL.c 文件中的 PWM 引脚是否会遇到任何问题? 我需要这些引脚进行捕捉/比较。 谢谢你。  

/*
=== EK_TM4C123GXL_initPWM ===
/void
EK_TM4C123GXL_initPWM (void)
{
/*启用 PWM 外设*/
SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_PWM1);

/*
*在 GPIO 引脚上启用 PWM 输出。 Board_LED1和 Board_LED2现已推出
*由 PWM 外设控制-请勿使用 GPIO API。
*
GPIOPinConfigure (GPIO_PF2_M1PWM6);
GPIOPinConfigure (GPIO_PF3_M1PWM7);
GPIOPinTypePWM (GPIO_PORTF_BASE、GPIO_PIN_2 |GPIO_PIN_3);

PWM_init();
} 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EK_TM4C123GXL 的原理图位于 用户指南的附录 A中。 原理图的第一页(文档的第20页)显示了 PF2和 PF3通过偏置晶体管 DTC114EET1G 控制 RGB LED。 到基极的电阻器的最小值为7K 欧姆。 从外部驱动这些信号将打开 RGB LED。 330欧姆电阻器可限制电流。 LED 最敏感的部分是蓝色 LED。 它具有10mA 的最大稳态正向电流和2.60V 的最小正向电压。330 Ω 电阻器将正向电流限制为7.2mA。 如果您不介意 RGB LED 亮起、这应该没问题。