This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS3137:CCS/TMS570LS3137:

Guru**** 2321270 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/580681/ccs-tms570ls3137-ccs-tms570ls3137

器件型号:TMS570LS3137

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

这是 Abhijith,我使用的是 Hercules 开发套件,控制器 TMS570LS3137和 CCS 作为 IDE,开发套件工作正常,我尝试进行 EMIF 通信以与同步 DP RAM 通信(我使用的是 Async 2) 但它正常工作、所以我考虑使用 CS0 (即 SRAM 选项)进行工作、然后对电路板进行编程、之后我尝试对电路板进行编程、我收到以下错误

   

连接到目标时出错:
(错误-2062 @ 0x0)
无法停止设备。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。
(仿真包6.0.579.0)

    我在另一个主板上尝试的程序相同,但结果相同,现在两个主板都没有采用新程序。 我只有两个板、两个板都无法正常工作。 因此、如果您为此提供解决方案、将会非常有帮助。

此致,

Abhi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Abhijeth、

    我认为您报告的问题与此主题中的 Chebin 相同: e2e.ti.com/.../2131424。 如果我回答正确、您能否关闭此主题、以便我们只关注问题的首次发布?