This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 回复:EK-TM4C1294XL 用作 DHCP 服务器

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/579066/re-ek-tm4c1294xl-used-as-a-dhcp-sever

Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XL

你好 Amit 先生
很抱歉、我迟到了回复、解决了我在重新安装所有预装库的 ccv6时遇到的问题。
我想知道 EK-TM4C1294XL 是否可以用作分配动态 IP 的 DHCP 服务器。 请帮我解决这个问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、TivaWare C:\ti\TivaWare_C_Series-2.1.4.178\examples\boards\ek-tm4c1294xl\enet_lwip 中的示例使用 DHCP
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不,你弄错了,我想让 tm4c 成为分配 IP 地址的 DHCP 主机,设计中不应有任何 DHCP 服务器。 是否可以这样做???
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、现在我理解您的问题。 有可能吗? 是的、您需要的硬件就在这里。 我没有为您提供任何软件示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有哪些硬件充当 DHCP 主机服务器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    集成10/100以太网 MAC+PHY
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的指导。 我期待使用10/100以太网 MAC+PHY。
    先生,我想在 ek-tm4c1294xl 上实施多路广播,但我不能使用 DHCP 服务器,所以你会给我什么建议来开始....?
    如果有任何其他支持多路广播的板、则它应该是处理器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我对你的问题有点困惑。 DHCP 服务器和多播(发送和接收)是您编写的软件的功能。 EK-TM4C129XL 上的10/100以太网 MAC 是足够的硬件。 我没有一个示例软件可以完全满足您的要求。

    如果您的问题是"我知道另一个主板有 DHCP 服务器示例、或者如何进行多播传输"、那么我不知道。 也许其他一些论坛用户也有一些建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Ashwini Sawale"]我想知道 EK-TM4C1294XL 是否可以 用作分配动态 IP 的 DHCP 服务器。TivaWare 支持 LWIP、并在  LWIP 论坛上找到[lwip-users] DHCP 服务器、有人在该论坛上发布了一些有关如何使用 LWIP 创建 DHCP 服务器的示例代码。

    我尚未在 EK-TM4C1294XL 上尝试过该示例代码、但它可能会为您的应用提供合适的起点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    然而,真正的问题仍然没有被问及:但为什么? 为什么在资源受限的微控制器上这样做、如果您可以获得一个小型信用卡大小的 Linux 单板计算机、并提供多种现成的 DHCP 服务器实施方案、而这些方案只是"一个适当的解决方案"。

    我知道、UC 上的 DHCP 服务器有有效的用例、但我认为它们是必要从原始海报中进行验证的附带用例。 在这种情况发生之前、包括原始海报在内的每个人都有浪费时间的风险...