This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:到每个 RAM 的 PBIST 故障注入测试

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/580610/tms570ls3137-pbist-fault-injection-test-to-each-ram

器件型号:TMS570LS3137

你好!!

我想对每个 RAM 执行 PBIST 故障注入测试(例如 ID:ADC5A、CAN4A、ETH4A 等)。
是否可以对每个 RAM 执行故障注入测试?

此外,它是否通过执行 PBIST 控制器的自检"pbistSelfCheck (void);"来对每个 RAM 执行 PBIST 故障注入测试?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Arriy、

    没有机制将一个实数或者模拟故障插入到任一 SDRAM 或者诸如 CAN RAM、MibSPI RAM、HET RAM、ADC RAM 等任何外设 RAM 中的实际 RAM 组中 相反、我们依靠 PBIST 引擎本身的测试、方法是在 ROM 组上执行 PBIST、这将导致 PBIST 失败、从而测试测试引擎本身的逻辑和错误报告路径。 由于要测试的存储块的地址范围/选择实际上只是一个变量、因此无需以这种方式来实际测试每个存储器存储块、以识别 PBIST 引擎本身的潜在故障。