This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/RM48L952:EMIF SDRAM 初始化

Guru**** 2473270 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/580601/ccs-rm48l952-emif-sdram-initialization

器件型号:RM48L952
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具/软件:Code Composer Studio

您好!  

在 HALCoGen 04.06.01中 、从 HALCoGen 生成代码。  

在 SDRAM 初始化函数中、函数说明中写入以下语句。 (EMIF_SDRAMInit())

"根据勘误 EMIF#5、EMIF SDRAM 初始化必须在 EMIF 时钟低于40MHz 的情况下执行。"

但我找不到勘误表 EMIF #5。  

我正在使用55MHz 的 EMIF 时钟、我想知道它是应该在40MHz 以下使用、还是在什么条件下使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deokhwan、您好!

    EMIF#5通报相对较新、尚未在新的勘误文档修订版中正式发布。 工程中有修订,但我不知道何时会解决所有问题,以便公布。 同时、我附上了勘误文档草稿版本中的一个片段、其中介绍了 EMIF#5通报。 请注意、勘误表不适用于 EMIF <40MHz 的使用、而只适用于速度<= 40MHz 时 EMIF 的初始化。

    e2e.ti.com/.../2068.EMIF_2300_5-Advisory-Draft-Version.pdf