This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:EMIF

Guru**** 2473270 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/580761/tms570ls3137-emif

器件型号:TMS570LS3137

您好!

   我尝试将同步双端口 RAM (器件型号为 CY7C09099V-12AXC)连接 到 TMS570LS3137。 我尝试通过使用 EMIF ASynC1来执行此操作,但它没有成功,现在我正在尝试使用 EMIF SDRAM,任何机构都能帮助我进行连接。 我需要对此进行详细解释。

此致

Abhijith Raghavendra。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TRM 中有针对异步 SRAM 和 SDRAM 的示例信号映射、但我们没有 SYNC DPRAM 示例。

    此致、