This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/TM4C1294NCPDT:USB DFU 不工作

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/579326/starterware-tm4c1294ncpdt-usb-dfu-not-working

器件型号:TM4C1294NCPDT
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具/软件:Starterware

您好!

我 正在使用 TM4C1294NCPDT 微控制器、我正在尝试使用 USB DFU 模式和 LM 闪存编程器对芯片进行编程。

我使用 JTAG 和 Uniflash 工具擦除了芯片。 我们在定制板中使用25MHz 晶体、并  将 RBIAS 电阻器放置在4.87k 中、容差为1%。

当我连接 USB 并签入设备管理器时、它会显示未知设备。 请参见下图。

请建议。

谢谢

此致、

Sateesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将此主题移至 TM4c 论坛。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sateesh、
    在另一篇文章中、您提到了评估板在 USB DFU 模式下工作。 如果器件首次被擦除、您可以在 DFU 模式下对新代码进行编程。 这意味着驱动程序正在工作。 使用您的新定制板、我认为它与您的硬件有关。 我建议您再次将原理图与评估板进行比较、看看您是否可以发现任何差异。 使用您的定制板、您甚至可以加载任何 TivaWare USB 示例吗? 首先确保 USB 工作正常。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢大家。

     USB DFU 正在工作。

    此致、

    Sateesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sateesh、
    很高兴您的问题得到解决。 您能否与我们分享问题的解决方法、以便社区下次可以受益于类似问题?