This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1114:AD1EVT GPIO 引脚?

Guru**** 2933670 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/580790/tms570ls1114-ad1evt-gpio-pin

器件型号:TMS570LS1114

您好!

数据表中提到 AD1EVT 可以设置为 GPIO。 它绑定到哪个 GPIO? 例如、AD2EVT 绑定到 GIOB[2]。

资料来源:www.ti.com/.../spnu550b.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    TRM 和数据表显示 AD1EVT 可配置为 GPIO 信号。 当它用作 GPIO 时、它具有 GPIO 功能:

    1.拉电流控制功能:如果使能、则上拉或下拉

    2.引脚方向:输入或输出

    3.输出信号的开漏功能

    它不需要连接到其他 GIO 引脚、例如 GIOB[2]。

    此致、