This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL2-RM57L:LAUNCHXL2-RM57L

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/580555/ccs-launchxl2-rm57l-launchxl2-rm57l

器件型号:LAUNCHXL2-RM57L
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

Tarun 这一侧、在构建项目时遇到错误

请参考下面提到的屏幕截图  我所做的是 在 您的 wiki 上构建一个 LED 切换的示例代码、然后我创建了新项目并复制了示例代码 0的文件夹和文件、 这样我就可以编写自己的代码而无需 HalCogen 的帮助 使用具有新名称的同一项目

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 Project Explorer 窗口中标记为红色"x"的文件未找到或包含在工程中。 请验证它们是否位于您认为它们所在的位置和路径、因为 CCS 似乎无法找到它们。