This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS20206:代码示例的应用、在 TMS570模块中给出。

Guru**** 2473260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/580492/ccs-tms570ls20206-application-of-the-example-of-code-given-in-the-tms570-module

器件型号:TMS570LS20206

工具/软件:Code Composer Studio

支持路径:/工具与软件/帮助我解决问题/设计套件/评估模块/板/软件问题/

我下载了 CCS v7和一个包含以下文件的代码示例。

但我不知道如何运行/编译此项目(已经尝试过很多次)。 谁可以详细告诉我该流程? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户好!

    当您尝试运行/编译项目时、您会看到哪些具体问题/错误?

    您是否已经完成了导入现有 CCS 工程的步骤? 设置包含路径?

    如果您在导入时看到一个错误、指出您没有将编译器用于工程、则需要下载并安装相应的编译器、即使它较旧也是如此。