This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:具有 afe4404的 Tiva Launchpad i2c 接口

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: TMP006, AFE4404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/580478/tm4c123gh6pm-tiva-launchpad-i2c-interface-with-afe4404

器件型号:TM4C123GH6PM
主题中讨论的其他器件:TM4C123AFE4404

您好!

我想将 afe4404连接 到 Tiva launchpad tm4c123。

我已经介绍了 tmp006等 TIvaware 示例、以前使用它将 tmp007与 Tiva 连接。

在这些示例中、使用的数据是16位。

而对于 afe4404、数据为24位。

那么、PL.LET 我知道、在 tmp006程序中需要做什么工作来转换 afe4404?

此致、

尼利马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    与使用 I2C_MASTER_CMD_BURST_SEND_CONT 或 I2C_MASTER_CMD_BURST_Receive_CONT 的 tmp006相比、您应该只发出一条额外的写入或读取命令。 请参阅以下有关使用 I2C 的应用手册。

    www.ti.com/.../spma073.pdf