This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C129ENCPDT:GPIOPortIntRegister()、ROM_GPIOPinIntEnable()、ROM_GPIOPinIntClear ()隐式声明

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/580336/rtos-tm4c129encpdt-gpioportintregister-rom_gpiopinintenable-rom_gpiopinintclear-declared-implicitly

器件型号:TM4C129ENCPDT

工具/软件:TI-RTOS

朋友们、您好!

我从该链接下载了 IR Blaster 代码。

当我构建代码时、出现3个警告。  

GPIOPortIntRegister() 隐式声明

2.ROM_GPIOPinIntEnable()  隐式声明

3.  以隐式方式声明的 ROM_GPIOPinIntClear ()

如何避免这些警告?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 我知道该代码适用于 StellarisWare。 在将该代码迁移到 Tiva 时、需要进行哪些更改? 完成一些谷歌操作后、我将 GPIOPinInint 更改为 GPIOInt、它运行正常。 仅 GPIOPortIntRegister 警告保持不变。 如何在将该代码迁移到 Tiva 时摆脱它以及要进行的任何其他更改
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Syed、

     请在 此处查找 介绍 Stellaris 类 MCU 和 TM4C129 MCU 之间差异的应用手册。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另请参阅文件夹中的 Drivelib 用户指南 /docs 以查找所有支持的 API。 您应该为 TM4C MCU 使用 GPIOIntRegister。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢蔡

    将通过链接并在出现任何问题时进行更新。