This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:RM57L843

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: RM57L843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/580243/rm57l843-rm57l843

器件型号:RM57L843

众所周知、RM57L843中的 Cortex-R5内核正以锁步模式运行。 但我不确定 IEC 61508中提到的"寄存器"是否可以通过锁定步进模式诊断上图中显示的"白"?  换言之、芯片中只有一组"处理器功能寄存器"、还是 两 个 Cortex-R5内核分别有两组"处理器功能寄存器"?

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Geng、

    Cortex-R5F 内核有两个完整的实例。 TI 实施涵盖了所有内核输入和输出、并通过 CCMR5对它们进行了比较。 如果内核中的一个寄存器值损坏或发生故障、则会影响内核的输出信号、并被 CCMR5检测为不一致、因此会将 MCU 级别的故障通知系统。 如果 CPU 中的寄存器故障不影响 CPU 及其输出的运行、那么它将被视为一个安全故障、结果很小。

    如果您有任何其他问题或需要进一步澄清、请告诉我。