This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/EK-TM4C123GXL:查找 DIY HID 示例

Guru**** 2473270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/579829/rtos-ek-tm4c123gxl-looking-for-diy-hid-example

器件型号:EK-TM4C123GXL

工具/软件:TI-RTOS

大家好、我是 Sky。

目前、我 使用 USB CDC ACM 器件类驱动程序与我的应用进行通信、并且运行良好。

但是、首次安装新驱动程序是一项艰巨的任务。

因此、我正在寻找一种不安装新驱动程序的替代方法、我发现 HID 类是合适的解决方案。

当我参考"TivaWare_C_Series-2.1.3.156"文件夹中的示例时、我找到了一些游戏手柄、键盘和鼠标示例。

但是、我想用256字节的消息定义我自己的消息类型。

在我看来、USB 批量示例的某种教程是完美的、

因为它支持两侧: 主机侧代码(USB_BULK_example)和 MCU 侧代码(USB_DEV_BULK)。

如果您有适合 HID 通信的教程、

请告诉我一个材料位置。

谢谢、

此致、

天空。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sky:
    您是否查看了下的 USB_DEV_keyboard 和 USB_HOST_keyboard 示例 /examples/boards/ek_tm4c1294xl. 这两个示例使用 USB HID 类。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢蔡国荣

    我对我的含糊表达感到抱歉。

    我写下了术语"host-side (主机端)"、这意味着 Windows 应用程序、如"TivaWare_C_Series-2.1.3.156/tools/USB_bulk_example"、该应用程序是在 Visual Studio 环境中编写的。

    我认为您建议的两个源代码都是"MCU-Side 代码"。

    谢谢、

    此致、

    天空。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sky:
    您可以在 TivaWare 中的下找到窗口端 USB 批量应用 /tools/usb_bulk_example.