This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Q1 MCU、具有 CAN 和 PWM

Guru**** 2473260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/580153/q1-mcu-with-can-and-pwm

你(们)好

我的汽车客户正在设计需要具有 CAN 和 PWM 的 Q1 MCU 的汽车前面板。 请与您再次核对。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有趣的问题...
    我知道 Q1 "符合汽车应用要求"... 但我还没有找到一个正式的标准--是否有这样的标准?
    TM4C129x 系列具有 T3后缀选项、符合-40至+105oC 工作温度范围的条件-不完全符合汽车规范、但它提供了良好的"可靠性感觉"。 我们的应用是基于铁路车辆的轨道检测器件、当涉及到恶劣环境和附近的不良功率排放时、情况不会变得更糟-这些 MCU 的工作正常。 但是、我们没有"汽车数量"来创建统计数据。
    至于 PWM 输出、该系列的大多数产品将至少具有8个端口。
    期待阅读有关这方面的其他评论。
    布鲁诺
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!
    TM4C 未通过 AEC-Q100认证。 如果您对 Q100产品感兴趣、请同时查看 C2000和 TMS570产品系列。 它们都具有丰富的 PWM 和 CAN 集。 例如、在 TM570LC4357中、有超过32个 PWM 和4个 CAN 接口。 它还通过了 ISO26262和 IEC61508安全认证。