This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:关于 ADC 1引导时间输入自检和 ADC 2 A 引导时间 MibADC 转换器校准

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/580208/tms570ls3137-about-adc-1-boot-time-input-self-test-and-adc-2-a-boot-time-mibadc-converter-calibration

器件型号:TMS570LS3137

我正在使用"SafeTI 诊断库"的 API" SL_SelfTest_ADC"。

其中、API "sl_AdcCalibration"被调用、但是否有必要在引导时与引导时输入自检分开执行"引导时间 MibADC 转换器校准"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它看起来好像 SL_SelfTest_ADC API 正在调用 SL_AdcCalibration API、所以我同意在启动时无需同时调用这两个 API。

    我复制了我们的 SL 软件销售线索、以防他们需要添加任何其他信息。