This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:以太网连接问题。

Guru**** 2325560 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C129EXL, EK-TM4C1294XL
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/579965/tm4c129encpdt-ethernet-connection-problem

器件型号:TM4C129ENCPDT
Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C129EXLEK-TM4C1294XL

您好!

我遇到了与以太网连接相关的问题。 我设计了一个具有以太网连接的电路板、与 launchpad "EK-TM4C129EXL"一样。 唯一的变化是使用的连接器支持其中的磁性元件。  (连接器制造零件号 5-6605425-1 )。 使用示例程序"enet_lwip"进行测试时、链路未建立。 我通过 UART0收到一条消息: "以太网 lwIP 示例#CR#LF#CR#LFWaiting for IP。#CR#LFWaiting for link。#CR#LFWaiting for IP address。#CR#LF "、 一些帮助非常有用。 请帮助我解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kurian、

    EMAC0已经过验证、专门支持两个变压器:

    U10人可能居住在 HX1188MULP,或 HX1198MULP(民解力量)。
    HX1198MFNL 是获得最佳以太网性能的首选。

    检查 U10的 EK-TM4C1294XL 原理图使用情况。 如果您更改了某些组件、验证载波和数据脉冲的振幅、您可能需要使用5-6605425-1。请参阅数据表电气规格中的表27-53图36/37。 LWIP 很可能无法在 TCP 协议的设备层0上接收载波信号。 此外、确保在 MCU 引脚59上安装了 Rbias 电阻器4.87k 1%、并且不会短接至相邻引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    5-6605425-1连接器上是否有 LED? 它们是否会闪烁?