This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM44L520:MibADC 通道间精度

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/580131/rm44l520-mibadc-inter-channel-accuracy

器件型号:RM44L520

假设我有两 个不同 ADC 通道的完全缓冲的输入、并且我正确选择了采样和转换时间、我是否可以期望转换匹配比+/- 4 LSB 的总体未调误差更好? 同样、如果我对同一信号进行重复读数、我是否可以期望优于+/- 4LSB 可重复性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Richard、

    您很可能会看到比+/-4LSB 更好的结果、尤其是在使用与数据表中指定的总误差不同的可重复性方面的校准功能时。 总误差取决于工作温度、其中电源和输入电压处于电压范围内、PCB 的噪声敏感性以及与硅工艺相关的变化。 您还应考虑数据表中的 INL 和 DNL 额定值。 对于总体精度、我们对 ADC 的表征显示、在给定负载下、在数据表中将所有精度设置为+/-4LSB。 除此之外、我们无法实际说明任何内容。