This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FreeRTOS

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/579989/freertos

您好!

TM4C 微控制器支持 FreeRTOS。 我想学习 RTOS。  

哪款开发套件适合编写 TM4C 系列中的 RTOS 应用? 有人可以指导我购买支持 FreeRTOS 的开发套件吗?

提前感谢。

此致、

Vinoth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vinoth、

    对 RTOS 的"支持"实际上并不是微控制器本身的事情、而是与它周围的所有生态系统(编译器、编程 IDE...)相关

    话虽如此、TM4C 系列中的任何内容都可以与 RTOS 配合使用。 我建议您首先使用 TI 的产品 TI-RTOS -它的成本为零、并且有大量示例和应用都可以用于您的电路板。 如果您需要帮助、您将能够回到论坛、"更接近制造商"。

    要购买的套件是什么? 如果您想花点钱、请访问更完整的套件 TM4C129X。

    如果您想节省成本、只需购买低成本 Launchpad TM4C129XL (或 TM4C129EXL、相同的电路板、但具有额外的加密硬件支持)。  您需要在两个 MCU 之间进一步了解数据、因此我建议您购买额外的 TM4C123GXL (更便宜)。

    最后:如果您没有完全的 MCU 经验、最好学习一些"纯 C"、使用 TIvaWare 库控制通信、计时器、PWM 等、而无需 RTOS。

    祝你好运

    布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vinoth:
    TM4C TivaWare 中有一个 FreeRTOS 示例。 该示例是为 DK-TM4C129x 开发板开发的、但您可以将其移植到其他成本较低的 LaunchPad 板。 可在下找到该示例 /examples/boards/dk-tm4c129x/freertos_demo. 我还建议您访问 http://www.freertos.org/ 以获取其他示例和文档。