This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 通过 EMIF 接口将同步双端口 RAM 连接到 TMS570LS3137

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/579853/synchronous-dual-ported-ram-to-tms570ls3137-through-emif-interface

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好,

   我们正在通过 EMIF 接口将同步双端口 RAM 连接到 TMS570LS3137,Halcogen 应该配置什么?我们已经使用 CS2作为芯片选择。 您能不能帮助我们连接这个。

Abhijith Raghavendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Abhijith、您好!

    在"Help->Examples 中有一个 EMIF 示例包含 Halcogen、然后进入 TMS570LS3137目录。 这将向您展示有关如何在 halcogen 中配置 EMIF 的基础知识。