This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:EMIF 至 ONIF NAND 闪存

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/579701/tms570lc4357-emif-to-onif-nand-flash

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

我需要了解 TMS570 EMIF 是否可以与 Micron NAND 闪存(MT29F32G08A)连接?  这是一个与开放式 NAND 闪存接口(ONFI) 2.2兼容的器件。  有人是否有包含电气连接和 HALCoGen 设置的示例设计或参考设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kendall、

    LC43x 器件上的 EMIF 模块可以连接到 NAND 闪存。 使用 NAND 闪存时、EMIF 扩展等待周期应该被禁用。 EMIF EMIF_nWAIT 用于 NAND 的 R/B#信号。

    此致、