This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:Gio 环回测试

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: RM48L952, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/579962/rm48l952-gio-loopback-test

器件型号:RM48L952
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

你好
我的一位客户询问有关 GIO 环回测试的信息:-

在为 RM48L952提供的《安全手册》中、列出了一个安全机制–

 

使用 I/O 检查的功能的软件测试  

 

这是在加电和正常运行期间执行的。 我看不到在内部执行回送的机制。

 

我是否正确地认为这是与微控制器周围电路共享的要求? IE 外部电路提供输出到输入的回路、输入由外部电路激励以确保它们可操作。 (已实施)

 

或者是否存在我无法识别…的机制

我注意到 N2HET 和 SPI 等一些模块中有环回测试功能、但建议 的 GIO 测试程序是什么。

此致

Bob 熏肉

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好
    另一个相关问题

    我们正在研究 N2HET 的加电自检、似乎可以采用一个相当直接的正向回路测试。

     

    但由于 murphy 在我身边、我们选择使用 N2Het2 [16]。 根据 Halcogen 的说法、该引脚与 Halcogen 中存在的 N2Het2 [17]配对–但是、在器件的数据表中、引脚排列似乎不存在该引脚。

     

    它 是否作为内部节点存在,我们可以使用它在引脚16上执行环回测试?  

     

    如果不这样,我们将需要重新考虑测试策略…

     

    谢谢
    Bob 熏肉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob、
    如果您专门讨论 HET 通道、则 IP 中内置了回路结构/功能。 因此、无需在器件外部物理连接单独的引脚。 输出和输入缓冲器可以在内部连接到同一通道内的环回。

    对于更广泛的安全机制问题、您引述过、它在很大程度上取决于 ON 引脚功能、以及您将如何实现它。 对于大多数功能引脚、回路测试的 IP 支持可用作数字回路或模拟回路。 数字回路只是检查逻辑、而模拟回路也会执行缓冲器(基本上是引脚电平)。

    对于专用 GPIO、更直接的方法是、只需将引脚方向设置为输出、将其设置为高电平/低电平、然后在输入侧读回以确保匹配。 为了进行额外的错误检查、您还可以在 GPIO 上通过将引脚设置为高电平、将相邻引脚设置为低电平、然后重新读回这两个引脚来测试短路。 由于我们使用零主导结构、因此如果两个结构的读数都为低电平、则引脚会短路。 这也可以应用于板上彼此相邻的信号。