This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:Hercules 安全 MCU 演示的下载中断

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/579790/rm57l843-broken-download-for-hercules_safety_mcu_demos

器件型号:RM57L843
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

大家好、

 

我有人对此处的 Hercules _SAFETY_MCU_DEMOS 感兴趣:

http://www.ti.com/tool/hercules_safety_mcu_demos

 

似乎只有"通知我"按钮、无法下载或请求。

 

是否有其他方法可以获得该结果? 这些人现在已经准备好观看演示了,因此希望这不是一个引起问题的网络问题。

 

请告诉我您的想法。

 

谢谢、

比利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Bill

    我不知道为什么删除了下载按钮、甚至是故意或错误地删除了下载按钮。 但是、我绝对不建议使用它、因为它实际上只是 Hercules 功能的动画(在器件上运行一些诊断并以图形方式显示已完成)。 我认为、更理想的做法是、只需回顾一些与 Hercules 相关的在线安全培训、并使用其他工具和配套资料、以便与 Halcogen、SafeTI 诊断库、CSP、CQK 等器件配合使用

    降压转换器最重要的原因是查看位于以下页面 的信息和培训(尤其是4部分安全培训系列):training.ti.com/.../embedded-processors-microcontrollers-mcu

    对于与安全 MCU 演示类似的演示、他们只需观看位于 以下网址的在线安全动画:www.ti.com/.../safeTI-animation.html

    如果使用在线动画与 MCU 演示、需要注意的一点是代码实际上不在 MCU 上运行、并且不包含可播放的代码。 我不认为这是一个主要问题、因为安全 MCU 演示中包含的代码非常旧、并且不是最新的 HalCoGen 生成的代码和当前编码标准。